Automatismes et sécurité du bâtiment
 
 
 

Des solutions intégrées pour la gestion des bâtiments

 
 
   

 Comment mettre en œuvre une solution entièrement intégrée pour l’automatisation, la sécurité et l’alimentation électrique des bâtiments ainsi que pour leur gestion technique ?
Schneider Electric répond aux besoins du Finlandais Ideapark.

Situé à proximité de la ville de Tampere en Finlande, le centre commercial Ideapark est l’endroit idéal où passer les longues journées d’hiver. Assurer la gestion de l’énergie de ce site est un challenge relevé chaque jour avec succès par Schneider Electric.

De l’automatisation des bâtiments à leur gestion technique en passant pas l’alimentation électrique
En Finlande, Schneider Electric et sa filiale TAC se sont d’abord investis dans l’ambitieux projet Ideapark au titre de conseillers techniques pour la phase de planification.
Cet engagement, dès les premières phases du projet, a permis de raccorder le système de gestion par fibres optiques au réseau de gestion de l’énergie qui évalue, analyse et distribue l’énergie. De plus, le recours à des systèmes tiers, tels que les contrôleurs de fréquence des unités d’alimentation en air ou les pompes pour le chauffage et la climatisation, a permis de réaliser des économies de main d’œuvre, d’installation et de câblage électrique.
Ainsi, la consommation de chauffage a pu être divisée par huit par rapport à celle des centres commerciaux classiques du pays.
Schneider Electric a ensuite pris en charge la gestion technique du centre commercial pour une période de dix ans. Le Groupe participe au choix et à la gestion des prestataires de services informatiques, sécurité, alerte incendie, nettoyage et traitement des déchets.

Les bienfaits d’une meilleure gestion de l’énergie
« Schneider Electric a prouvé qu’il est possible de réduire significativement les dépenses énergétiques des bâtiments. La diminution des frais d’exploitation induit non seulement une augmentation du bénéfice d’exploitation à court terme mais également un meilleur retour sur investissement pour les promoteurs, déclare Henry Sukari, Facility manager de Ideapark, notamment lors de la vente du bien. » Par ailleurs, le client dispose d’un compte-rendu régulier et d’une régulation ad hoc de sa consommation énergétique tout en bénéficiant d’un environnement confortable et propice au travail.

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Ideapark en chiffres

7 millions de visiteurs en 2007
180 enseignes
- magasins et restaurants - répartis sur 100 000 m2

La solution en bref
Automatismes des bâtiments et sécurité

Chauffage et climatisation
Contrôle de l’éclairage
Centre media
Sécurité : Contrôle d’accès + système de sécurité CCTV (140 caméras) + Détection incendies

Alimentation électrique :
Appareillage Moyenne Tension, transformateurs Moyenne Tension / Basse Tension, appareillage Basse Tension
Gaines électriques + tableaux électriques des enseignes

Énergie sécurisée : Onduleurs

Services : Gestion technique du bâtiment

Les avantages
Économie de 500 000 euros sur le câblage

Consommation du chauffage divisée par 8*
Consommation électrique réduite de 56 %
Maintenance : réduction des coûts et simplification

*par rapport à la consommation moyenne des centres commerciaux en Finlande, selon un audit énergétique (en kWh/m3)
Source : Motiva. Centre d’information finlandais pour la maîtrise de l’énergie, cet organisme met son expertise au service de la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Les services publics finlandais, les entreprises, les villes et les particuliers ont recours à ses services.